This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:使用不带 EVM 的 PurePath Console 3

Guru**** 2517980 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994592/tas3251-using-purepath-console-3-without-evm

器件型号:TAS3251

你(们)好

我想知道是否可以使用 PurePath Console 3软件在不使用 EVM 板的情况下连接到 TAS3251系统内。 另一个线程提到 EVM 板上的 XMOS IC 是通用 I2C 或 I2S 接口、但似乎它需要未提供的软件 ROM 来以这种方式工作。 软件中提到了"直接 I2C"模式、但我不确定它是如何工作的。

可以为此目的使用哪些类型的接口或 I2C 桥接器(如果有)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    您有 EVM 吗? 如果是、您只需将 I2C 线从 EVM 飞至系统即可使用 GUI。 只需确保 EVM 和您的系统上器件的 I2C 地址不同、以避免冲突。

    谢谢!

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我目前还没有 EVM。 我猜该软件不会与该特定 EVM 板之外的任何其他接口兼容。 是否有可能获得 ROM 文件来对电路板上的 XMOS IC 进行编程?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    是的、我可以与您共享固件映像。

    但是、这意味着您需要在电路板上安装 XMOS、并在 XMOS 和 TAS3251之间的 I/O 连接上遵循 EVM 设计。 它是您想要的解决方案吗?  

    或者、我建议使用其他基于 XMOS 的 EVM、如 TAS5805EVM、作为电路板和 PPC3 GUI 之间的桥梁。

    谢谢!

    此致、

    Sam