This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:PP-SALB-EVM 已停产、需要更换。

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993803/pp-salb2-evm-pp-salb-evm-is-obsolete-need-a-replacement

器件型号:PP-SALB2-EVM

你(们)好

PP-SALB-EVM PP-SALB-EVM 在 TI 上已停产、我需要替换器  件来为 TAS5766或类似器件的扬声器进行杆菌。 我可以使用 PP-SALB2-EVM 还是其他选择?

请提供您的建议。

此致

Lidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,  

    这两个板不兼容。 我在 TAS5766的团队中遇到了一些问题、以便他们能够提供进一步的帮助。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢您的快速回复。

    是的、请添加  TAS5766团队以进行快速回放。

    保持安全、祝您美好的一天。

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

           它取决于您所需的扬声器输出电平:

        1.如果您的扬声器输出功率低于5W、您可以使用  PP-SALB2-EVM 进行更换。

        2.如果输出功率高于5W,则需要等待新的 PP-SALB-EVM 投入生产。 RTM 可能至少需要一个月。 如果在此  级别使用 PP-SALB2-EVM、模型可能不准确。

    BRS、

    Leon