This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:TLV320AIC3106-Q1

Guru**** 2530640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994298/tlv320aic3106-q1-tlv320aic3106-q1

器件型号:TLV320AIC3106-Q1

您好!

我想知道 LV320AIC3106IRGZ 和6PAIC3106IRGZRQ1 (VQFN 封装)是否100%引脚且功能兼容...

谢谢、

 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    TLV320AIC3106IRGZ 和6PAIC3106IRGZRQ1 (VQFN 封装)具有100%引脚和功能兼容性。  为了达到-Q1额定值、在生产流程中会有一些鉴定差异和可能的差异、但  从功能和性能的角度来看、它们在生产系统中是完全可替换的、并且两者都将遵守各自的数据表规格(也基本相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin