This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:单端输入模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993829/tlv320aic3104-single-ended-input-mode

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我的客户正在评估 TLV320AIC3104。

它们在单端模式下配置 MICRP/LINE1RP 和 MICLP/LINE1LP。

在该模式下观察到直流电压、它不会作为 附加文件显示在差分模式下。

1.是否有任何方法可以防止单端模式下的直流电压?

2.内部 PGA 的负极引脚在 单端模式下是如何连接的?

我已经将原理图和寄存器信息发送给 Aaron - San。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我通过直接回复了。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我在我们的直接信息中添加了我的评论:

    在单端测量中、施加了哪种信号? 我看到一个平坦的输出、所以我很好奇。  

    2.对于差分测量、客户是否应用了差分输入或仅将器件输入配置为差分?

    3.客户能否直接测量 MIC/线路输入引脚的直流偏置电压? 读数应约为~1.35V

    有一个高通滤波器可用、可通过寄存器12中的 D7-D4位进行设置。 客户能否对这些寄存器进行编程并查看直流偏置是否消失?

    此致、
    Aaron Estrada