This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:如何使用 TAS5822M 在10Khe 和15kHz 之间生成单个音调

Guru**** 2469720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M, TAS5822MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994226/tas5822m-how-to-use-tas5822m-to-generate-a-single-tone-between-10khe-and-15khz

器件型号:TAS5822M

尊敬的先生:

如何使用 TAS5822M 在10Khe 和15kHz 之间生成单个音调。

非常感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您使用的是 TAS5822MEVM 还是自行构建的系统?

    您可以使用诸如 Audacity 之类的 AP 或 PC 工具来生成数字音频输出并馈送到 TAS5822MEVM。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    使用 TAS5822M D 类放大器和内部 DSP 的新计划设计项目。 以及如何使用 TAS5822M 的内置 DSP 生成单音信号。

    TAS5822M 的内置 DSP 能否在5kHz 至15kHz 之间生成单个音调?

    非常感谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您将需要一个外部数字音频输入。 集成 DSP 用于音频处理、但无法单独生成音调。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我明白了、

    非常感谢、

    Tom