This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:ADC 输入前/ DAC 输出后的信号处理

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, OPA1664, OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994027/pcm3168a-signal-processing-before-adc-input-after-dac-output

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: OPA1664、 OPA1662

大家好

在我当前的项目中、我正在考虑使用 PCM3168A 音频编解码器。 每个音频输入都需要传递到任何输出。  

我的电路需要支持以下音频输入:

  • 3个单端模拟 MEMS 麦克风
  • 3个差分线路输入

它必须提供以下音频输出:

  • 3个扬声器/耳机输出
  • 4 x 差分线路输出

对于扬声器/耳机输出、我将使用一个额外的扬声器放大器、用于 MIC 输入、MIC 前置放大器以及用于线路输出的线路驱动器。  

在进入 ADC 输入之前、需要对输入信号中的线路执行什么操作?  

 PCM3168A 是适合此用例的合适器件、还是推荐其他编解码器?

所需的放大器和驱动器。 是否有关于我需要的通道数量的建议?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    是的、鉴于您需要支持的通道数、因此 PCM3168A 是最佳器件。 其他选项需要多个编解码器。 尽管 PCM3168A 未集成前端放大器、因此您需要在外部进行所有预期的信号调节(滤波、增益等)。 应设置增益/衰减以利用 PCM3168A 的完整动态范围。 随附的是我们最新评估板的示例原理图、可供参考。 我们在此板上使用 OPA1662和 OPA1664、它们是同一系列中的双通道和四通道运算放大器。 希望这对您有所帮助!e2e.ti.com/.../DC144A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zak

    感谢您的快速回复、这对我们大有帮助。 使用 WM8281ECS/R 等更复杂的编解码器来减少所有外部电路可能会更容易/更便宜。

    此致