This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MEVM:输出滤波电容器和电阻器

Guru**** 2966510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M, TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992880/tas5806mevm-output-filter-capacitor-and-resistor

器件型号:TAS5806MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5806M、

C13、C19、C26、C27、C36、 C37、C44、C45和 R13 - R20用红色交叉。 这是否意味着我不需要将它们用于我自己的布局、还是仅仅是 EVM 的特殊配置? 因为在数据表中、这些组件没有被交叉列出。
那么、我是否需要将它们用于我的个人布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:我是否需要每个 PVDD 通道1个22uF、或者是否需要每个 PVDD 通道2个22uF? (TAS5806M 和 TAS5806MEVM 的数据表也不同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    C13、R13、C19、R19、C26、R15、C26、R16、C36、R17、C37、R18、C44、R19、C45、R20适用于可选输出 Zobel 网络、可在一定程度上改善 EMI 性能。

    我们建议每个 PVDD 通道至少有1个22uF、但这取决于您的电源清洁程度、因为它有助于低频噪声去耦。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     谢谢!  在 Zobel 网络中使用2200pF (如 TAS5806M 第73页的数据表)而不是1000pF (如 TAS5806MEVM 第6页的数据表)电容器、有何区别? 这是我第一次听到" Zobel 网络"这一术语。 它似乎被用来使扬声器的阻抗响应变平。 但是对于一个0.07mH 和3.5 Ω 的扬声器、这将是3.6 uF 和4.3欧姆。 因此、目的必须是不同的。

    此外、在"典型应用"的第73页 TAS5806M 的数据表中、铁氧体磁珠后面使用了一个2200nF 电容器、但在 TAS5806MEVM 的数据表中、使用了一个1000pF 电容器。 为了成功设计原理图、我需要如何解释这一点、或者这是否是错误、它会说2200pF 而不是2200nF?

    此致、

    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    存在电容器值和空闲电流折衷。 较大的电容器意味着更大的空闲电流。 将电容值从1nF 增加到2.2nF 可以为 5MHz~100MHz 频段提供一些改进。 对于您使用的任何铁氧体滤波器、铁氧体磁珠/电容滤波器的谐振频率应小于10MHz。

    是的、正确的应该是2200pF 电容器。

    此致、

    Luis。