This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:是否仍要在插入音频时进入睡眠模式?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993943/ts3a227e-anyway-to-enter-sleep-when-the-audio-is-still-inserted

器件型号:TS3A227E

您好!

我是否可以知道即使在音频插孔保持插入状态时也有办法进入睡眠模式?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    在以下情况下、器件将进入睡眠模式:

    1.未 插入附件

    2.手动控制位="0"(手动控制被禁用)  

    因此、当器件通电并插入附件时、无法实现睡眠模式。

    话虽如此、您正在尝试使用该器件实现哪些目标、您是否在希望器件进入睡眠模式时尝试使用该器件的任何功能?

    如果不是-这意味着在睡眠模式下不需要自主检测和布线-则可以通过在此期间关闭开关的电源轨来实现低功耗状态。 当 VDD = 0V 时、Ring2和套管将使用连接到接地的耗尽型 FET 接地。 这意味着、当电源关闭且 Ring2和套管接地时、附件可以插入/或留在插座中。 当电源关闭后、检测过程将开始、因为插入了器件、或者如果器件在上电之前被移除、则器件将处于睡眠模式、直到发生检测事件。

    请告诉我、当开关处于睡眠模式时、以及上述解决方案是否可行时、该开关的用途是怎样的。

    最棒的

    Parker Dodson