This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707:能否即时更新双二阶参数?

Guru**** 1083740 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991097/tas5707-can-biquad-parameters-be-updated-on-the-fly

器件型号:TAS5707
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!

是否可以动态更新双二阶参数、而不会在音频中出现任何不良伪影?

提前感谢、

戈尔迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goldy、

    如果此问题与您上一个有关 TAS5707双二阶的主题有关、我们可以将它们组合在一起并在该主题下进行讨论。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请合并

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单声道用例、能否将每个通道的7个双二阶组合在一起以产生14个双二阶?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goldy、

    1.该器件支持系数动态变化、无可闻噪声;

    不可以、在单声道用例中、7个双二阶不能沿着信号链被串行化为14个双二阶。

    BTW、TAS5707是一款非常旧的器件、您是否要了解最新一代器件 TAS5805? 它提供更好的性能和更低的成本。

    谢谢!

    此致、

    Sam