This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:评估套件软件安装问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991585/tlv320aic3104-evaluation-kit-software-installation-issues

器件型号:TLV320AIC3104

我目前有评估套件 TLV320AIC3104EVM-K,但安装过程无法正常工作。

(使用 Windows 10 PC)

我的错误与下面链接的帖子中所述的错误非常相似:

https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/763737/tlv320aic3104-i-cannot-install-aic3104-gui 

我收到错误消息:"The windows installer engine is corrup. 要尝试解决此问题,请在 msi.dll 上通过 regsvr32.exe 注册引擎。”

因此我运行了上一个帖子中介绍的过程、但使用  USB-MODEVM_WD 时发生了另一个错误。 错误信息“Install Error:the third-party INF does not contain digital signature information (安装错误:第三方 INF 不包含数字签名信息)”。

 您能否提供安装建议。 谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    看起来驱动程序签名实施未被禁用。 请按照以下步骤在 Win10上禁用此功能:

    1. Windows 设置

    2.更新和安全

    3.转至左侧的“Recovery (恢复)”选项卡

    4.进入高级启动并重新启动 PC

    5.然后转至疑难解答-->高级选项

    6.在窗口底部,单击“查看更多恢复选项”

    7.启动设置-->重新启动

    这将禁用 Windows 的驱动程序签名并重新启动 PC。 USB-MODEVM 驱动程序未签名、这在尝试安装驱动程序时似乎会导致问题。 请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我执行了上述步骤、在安装"USB-MODEVM_Vista&7"时、我仍然收到一条"安装错误"消息 、其中指出"第三方 INF 不包含数字签名信息"。  

    我还尝试安装了 setup.exe、但运气不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我正在连接应该签名的驱动程序、以查看这是否有助于安装驱动程序。 我建议再次执行驱动程序签名禁用过程、以使其位于安全侧、然后尝试安装这些驱动程序。 运行可执行文件时、请以管理员身份运行。  

    e2e.ti.com/.../USB_2D00_MODEVM-Driver.exe

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢您的发送。 我已成功安装驱动程序。

    遗憾的是、当我返回并尝试安装 TLV320AIC310xEVM"setup.exe"时、仍会出现以下错误:

    "Windows 安装程序引擎损坏。 要尝试解决此问题,请通过在 msi.dll 上运行 regsvr32.exe 来注册引擎”

    您是否知道为什么还会发生这种情况?

    我唯一能想到的是 、如果 TI 的另一个 EVM 正在进行此安装... 我目前在同一台计算机上安装了 PurePath 控制台和 DRV109xx EVM。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、很高兴看到驱动程序已成功安装。 在尝试安装 GUI 时、您是否再次尝试使用"兼容性故障排除"选项、因为驱动程序已安装?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了 Windows 7和 Windows Vista 回滚的“兼容性故障排除”,运气不好。

    在我尝试这些并单击"在线检查解决方案"后、我得到以下回复:

    发现问题“不兼容的程序, 未修复”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    如果您尚未安装 NI-VISA 驱动程序的最新版本、我会检查您是否安装了最新版本的 NI-VISA 驱动程序。 您可以在此处找到它们。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    有更新吗? 您是否能够安装软件?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍然没有解决。

    我们的 IT 部门试图关闭驾驶员签名要求、但它仍然不起作用。  

    我还更新了 NI-VISA 的司机,现在还不幸运。

    如果您有任何进一步的建议、我们的 IT 部门会希望获得更多帮助来解决这一问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我相信我们已经开始与 Allen Wachter 一起离线。 如果可以、我们可以继续。  

    此致、

    Aaron Estrada