This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:16MHz 非音频 MCK 的时钟设置序列

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993169/pcm1864-clock-setup-sequence-for-16mhz-non-audio-mck

器件型号:PCM1864

您好!

我想使用外部16MHz MCK 的48kHz 采样、并且遵循非音频 MCK 指令。

我有时可以让时钟运行并接收数据、但在大多数情况下、我会遇到时钟错误。 我认为我可能会正确获取控制寄存器的值、但设置序列和计时已关闭。

您能给我一个确切的序列来说明我需要设置哪些寄存器、以及我需要在它们之间设置多少延迟吗?

假设我已经为 ADC 通电、MCK 始终运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingran、

    您是在主模式还是从模式下配置器件? 在从模式下运行器件时、无需提供48kHz 的 MCK、因为器件具有自动时钟配置功能。 如果您在受控模式下运行、则需要确保您满足所有 PLL 要求并且您的时钟分频器是有效的。  您可以使用附加的 PLL 工具来帮助您进行时钟配置

    e2e.ti.com/.../4606.PLL-Tool-PCM186x.xlsx

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我一直在尝试使用 ADC 非音频 MCK 模式、但您是否建议使用"ADC 从 PLL 模式"? 似乎是一个不错的选择、我会尝试一下。 但我对您提到的内容有点困惑、"如果您在从模式下运行、则需要确保您满足所有 PLL 要求"。 您是指主模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Xinggran、

    是的、很抱歉、这是一个拼写错误、我想说的是主模式。

    最棒的

    Zak