This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:输入满量程交流信号电压容差

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993252/tlv320adc5140-input-full-scale-ac-signal-voltage-tolerance

器件型号:TLV320ADC5140

大家好

  ADC5140 DS 中列出了输入满量程交流信号电压的唯一典型值。 及其2Vrms。 客户需要知道它的最小值和最大值 输入满量程交流信号电压的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    对于这些值、我们没有最小值/最大值、但器件已修整为<1dB 的增益误差、并且始终在负方向修整、因此满量程输入不会使器件饱和、并且可以使用 PGA 增益调节误差。

    最棒的

    Zak