This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:大约3~20Hz 信号输出...

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, DAC80502, DAC11001A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993288/pcm5102a-about-3-20hz-signal-output

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: DAC80502DAC11001A

您好、Sirs、

PCM5102A 是否支持输出3~20Hz 音频信号?

如果是、它的性能如何?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、该器件可以支持低频输出。  我希望性能与指定的 PDS 性能相同。  请注意、如果您希望降低音频 DAC Δ-Σ 输出的更高频率噪声、您可能还会考虑使用精密 DAC、例如 DAC80502或 DAC11001A。

    谢谢、

    Paul