This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:DAC 输出通道4/8的距离

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993447/pcm1681-q1-distorsion-on-dac-output-channel-4-8

器件型号:PCM1681-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1681

您好!

我的 PCM1681 8通道 DAC 有问题。

在0dB FS 时、输出1至4运行良好。 在输出5至8上、波形仅在正极饱和。

测量是在连接电容器之前直接在 DAC 输出上进行的。

这种情况发生在使用数据1 / 2 / 3 / 4的 I2S 模式下、也发生在仅使用数据1的 TDM 模式下。

通道5至8上的 THD 为10%。

我更改了 DAC、问题相同。

你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    首先检查所有电源引脚、特别是 VCC1和 VCC2。  输出端是否存在某种负载? 您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Paul