This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903C --声卡设备名称

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992929/pcm2903c-pcm2903c---sound-card-device-name

器件型号:PCM2903C

尊敬的 TI 团队:

我使用 PCM2903C 作为声卡,因为计算机有4台 PC PCM2903C,所以我需要修改声卡设备名称,但我不知道如何修改它? 请提供建议!
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然一次可以修改、但不再可能修改 PCM29xx 器件中的硬件描述符。

    e2e.ti.com/.../faq-pcm2912a-usb-codecs-with-programmable-descriptors

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Collin、

    感谢你的答复,我还有另外一个问题, 请按照以下情况回答:
    计算机可以识别4个声卡,但当前只能同时打开3个声卡,并且无法打开第4个声卡  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我们是否曾尝试一次连接两个以上的设备。  您是否尝试过其他计算机设置以验证它不是硬件/操作系统限制?