This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251模拟和数字接地的 Quseof TAS3251

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991465/tas3251-qusetion-of-analog-and-digital-ground-of-tas3251

器件型号:TAS3251

您好~  

我制作了 TAS3251 PCBA。

 TAS3251的 I2S 输入从另一个模拟器件连接到 I2S 板。

但 TAS3251的输出噪声很大。

当我关闭电源时、在电压降至零(大约一秒)之前是正常的

我使用开关电源、输入电压为27V

TAS5251是否需要 分离模拟和数字接地?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS3251不需要拆分 AGND 和 DGND。

    关于噪声问题、 您是否有任何测试设备来隔离音频源问题? 例如、使用其他数字输入演示来播放 I2S 音频输入、并检查噪声是否仍然存在。

    此外、您还可以测试 TAS3251的 DAC_OUT+/-引脚、这用于隔离来自数字域或模拟域的问题。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题。

     我的扬声器输出的频率为530~ 600kHz 是否正常?

    TI TAS3251 EVM 电路板也会出现此问题

    使用开关电源或 交流/直流适配器时会出现此问题。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的探头是否未接地?  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我确定探头接地(照片中没有显示接地线)、 我测量到3.3V、12V 电压不存在此问题、但扬声器端子将具有此频率。

    谢谢

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    好的、我看到了。 它应该是 L-C 滤波器之后的纹波。 频率是 D 类放大器的开关频率。 该纹波远高于可闻范围、因此不会导致任何听力伪影。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    非常感谢 您的帮助、但我还有一个问题:

    我想 知道为什么扬声器端子(OUT A 和 B)上的600kHz 正弦波在 LC 滤波后会上下抖动。

    正弦波不是稳定的。 这是 TAS3251的一个特性

    www.youtube.com/watch

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    这更可能是由示波器探针设置引起的。 尽量缩短探头的 GND 线长度、然后重试、就像测量电源 IC 的输出纹波一样。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    谢谢、我会再试一次。

    但是、当前 PCBA 已损坏、为什么我的 OUT A/B 具有一半的 PVDD 电压?

    在我更改 新的 TAS3251后、它仍然相同、其他器件未损坏

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    这就是 D 类放大器的工作方式。 在空闲状态下、TAS3251的每个输出引脚以50%的占空比切换、从而在 OUT/B 上保持一个50%*PVDD 共模电压

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

     

    感谢您的解释。

    我了解输出 A/B 为什么具有50% PVDD。

    我发现、 当我在无 EQ 模式下播放单音时 、频率为1KHz。

    将有一个600kHz 载波(开关频率)始终在1KHz 正弦波上、振幅 约 为1.2V。

    如何过滤此载波 ? 或者我不需要滤除600kHz、 这是 TAS3251的一个特性吗?

    具有600kHz 载波的输出 A/B 的1kHz 输出

    标准1KHz 正弦波

    再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    您不需要、实际上也无法将其滤除。 这就是 D 类放大器的工作方式(就像 SMPS 一样)。

    600kHz 是开关频率。 人耳无法对如此高的频率作出响应。 声音频率范围为20-20kHz。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    明白。

    因此、该输出波形(具有600kHz 载波)是 D 类特性、 我 无法将其滤除。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Sam、您好!

    请问 TAS3251数据表中的 SNR 和 THD 测试值是否包含600kHz 载波?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    对于 D 类音频放大器、广为接受的测试设置包括 AES-17滤波器(或一些其他滤波器)、开关频率分量会被滤除、因为它们不在音频范围内。 您可以在数据表的测试条件中找到该陈述。

    谢谢!

    此致、

    Sam