This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCLK 适用于 TAS2557

Guru**** 2523910 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990855/adaptability-of-mclk-for-tas2557

主题中讨论的其他器件:TAS2557

你(们)好
    

当我们使用 PPC3工具生成 TA2557的固件时、我们选择 MCLK 为24.576MHz (请参阅附件 MCLK)。 jpg)、并将固件上传到 TAS2557、但我们的 CPU 提供给 TAS2557的 MCLK 为12.288MHZ。我们发现在这种设置下广播是正常的。

我的配置是否合理?背面是否存在任何安全危险?

如果不是、那么如何配置它是正常的?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    器件很可能工作正常、因为这些频率是精确的倍数。
    但是、我建议如果您的主机使用不同的 MCLK 频率、则应根据新频率生成新配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    我现在已将 TAS2557的 CPU MCLK 设置为24.576MCLK、并发现另一个问题

    我播放扫描的音频源文件(20Hz ~ 20kHz)、无法在3KHz 以上播放

    当之前 CPU 的 MCLK 为12.288MHz 时、扫描音频源的广播频率可超过3K Hz


    原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan
    频率扫描音频源:20_20K_61p.wav
    测试结果:具有 SPK_ERROR message.png 的 NA582 V3_MCLK_24_576MHz_SYS

    MCLK 更改为24.576MHz、
    AR 速率48K Hz

    当播放扫描的声音文件(20_20K_61P.wav)时、它只能播放接近3KHz 的内容、但不能播放到20kHz 的内容(AP 测量的错误消息显示在下面的附加文件中


    e2e.ti.com/.../20_5F00_20K_5F00_61p.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您的 CPU 保持在12.288MHz、而 PPC3的值被更改为与之匹配、是否会出现同样的问题?  

    谢谢、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
       我还没有尝试过。 我稍后会尝试。
      PPC3的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin
         

    测试后发现了这一点

    只有当 CPU 提供12.288MHz 的 MCLK 并且 PPC3将该值设置为24.576MHz 时、广播频率才会将音频源扫描到大约12kHz (这也不是正常现象、正常情况下可以广播到20kHz)、其他设置也非常异常、只能广播到大约3kHz。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 我将与伊凡合作、我们很快会为您提供答复。  

    此致、  

    Justin Beigel