This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:频率响应图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991663/pcm4201-frequency-response-plot

器件型号:PCM4201

您好、E2E、

你好。

数据表显示了器件从20Hz 开始的频率响应。 您能否提供20Hz 至1Hz 的任何频率响应图? 我们的客户将使用 PCM4201来测量放大1Hz 至1kHz 信号的放大器的输出、他们 对具有和不具有直流滤波器的频率响应感兴趣。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们的测量设备可以达到的最小值是低至5Hz。 在启用 HPF 的情况下、-3dB 截止频率将为1Hz、因此您可以预期低至大约10Hz 的平坦响应。 如果没有直流滤波器、整个频率范围内的响应将是平坦的、但由于音频器件通常不针对直流精度进行修整、因此它们将在输出中具有较大的直流偏移。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    感谢您的回答。 另一方面、您能否 提供高端的频率响应图、例如0.45 * fs 及更高的频率响应图?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    下面是在48kHz 采样率下测得的滤波器响应:

    最棒的

    Zak