This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:MCLK 和 BCLK

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991668/tas2505-q1-mclk-and-bclk

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、  

对于 TAS2505-Q1、MCLK 和 BLCK 是否可以连在一起? 执行此操作是否有任何问题? 是否需要在寄存器中以特定方式对器件进行配置才能实现此目的?

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    我正在研究这个主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    对此进行了任何更新?  

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    当 MCLK 和 BCLK 连接在一起时、我没有看到任何问题、但是如果 BCLK 被用于 PLL 或 CODEC _CLKIN、你也可以将 MCLK 连接至 GND。 一个潜在的问题是、我可以看到 PLL 上是否没有足够高的频率 BCLK (这是 MCLK 可用的原因之一)、所以只要确保 PLL 在使用时被正确设置。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的深入见解! 在 MCLK 和 BLCK 连接在一起的情况下运行时、是否需要进行任何寄存器配置?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

     如果这些寄存器连接在一起、则无需进行其他寄存器配置。  

    此致、  

    Justin Beigel