This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:未使用的 GPIO1 (引脚20)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992878/tlv320adc5140-unused-gpio1-pin-20

器件型号:TLV320ADC5140

尊敬的所有人:


如果未使用引脚20 (GPIO1)、我们应该将其保持悬空还是必须将其连接到 GND?
感谢你的帮助。

此致
Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最佳配置是将 GPIO 设置为输出、然后将其配置为输出 GND、而不会将任何内容连接到输出。  如果该设计不允许未连接的引脚、则通过~10kΩ Ω 电阻器将其连接到 GND、并按照指导将其设置为输出和 GND。