This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:TLV320AIC1106

Guru**** 2541520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992457/tlv320aic1106-tlv320aic1106

器件型号:TLV320AIC1106

对于差分输入级1、R2的最小值是多少 (请参阅规格的第11页)?

 kΩ 表给出了34−100 k Ω 的范围。   

这意味着最小值为34欧姆 或34K 欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    我认为它是34k 欧姆- 100k 欧姆。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我怀疑它是34K 欧姆、但数据表中关于低端电阻的内容很模糊、需要 更多说明。