This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2-Q1:对设计过程有疑问

Guru**** 2380270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992612/tpa3116d2-q1-doubt-about-designing-procedure

器件型号:TPA3116D2-Q1

大家好、感谢您花时间帮助我解决这个问题。

我想使用 TPA3116D2-Q1设计音频功率放大器。 我已经阅读了数据表、但我不清楚其中介绍的设计过程。 我应该如何进行计算以确定应该使用哪种增益?

我想针对两种不同的负载情况进行设计、这两种情况都具有单声道输出。 对于其中一个、RL = 4欧姆、所需的80 Wrms 输出功率、第二个选项是 RL = 8欧姆、所需的40 Wrms 功率。

如何为系统设置适当的增益以涵盖所需的输出功率(有两种输出功率条件、我应该通过诸如 DIP 开关之类的方式进行更改)? 我也不´m 我应该如何指定所需的电源电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    功率级别所需的增益结构取决于您可以提供的音频输入电平。  请提供输入电平、我们可以帮助您设置增益。

    数据表第16页上的功率计算可用于确定满足输出功率规格所需的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、实际上我想用作蓝牙音频设备输出的输入。 我n´t 确切地知道输入电平是什么。 我在互联网上进行了一些搜索、试图找到一些标准来获取这些数据、但我没有找到。 我发现、对于非专业音频器件、插孔1/8输出器件的电平可约为0.774 V rms。

    这是否是一个良好的起点? 这些计算是如何完成的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先确定4欧姆的输出电压为80W、8欧姆的输出电压为40W。  使用 V^2/R =功率来确定所需的输出。

    对于4欧姆的80W 和8欧姆的40W、输出 Vrms 均为17.89Vrms。

    0.774Vrms 输入获得17.89Vrms 输出所需的增益为23.1V/V  20*log(23.1)= 27.28dB 增益。  您可以将增益设置为26dB 或32dB、如数据表所示。  当您具有蓝牙音频器件规格时、可以对其进行改进。

    为4欧姆负载提供80W 功率所需的电源将与为8欧姆负载提供40W 功率相同。  由于功率差异、电源的电流能力将有所不同。

    使用图13和图14中的图形、您可以看到您需要一个25V 电源来满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您 Gregg。 最后一个问题是、数据表中的功率值是 RMS 还是峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定功率是平均功率。  从数学角度来看、没有 RMS 功率或峰值功率。  它只是电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、非常感谢您的帮助