This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1EVM:显著输出信号钳位前可达到的最大输出功率低于30W

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992704/tpa3106d1evm-maximum-reachable-output-power-before-significant-output-signal-clamping-is-below-30w

器件型号:TPA3106D1EVM

您好!

我们的客户存在以下问题:

显著输出信号钳位之前可达到的最大输出功率低于30W、而数据表中声明的值为40W
在数据表中指定为标准的测试条件下:即负载为8 Ω、直流电源为24V

我们已确认、使用跳线具有与数据表中相同的20dB 增益。

e2e.ti.com/.../Issue-with-output-power-_5F00_TI-TPA3106D1-Audio-Power-Amplifier-EVM.docx

感谢您的帮助。

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    当测量削波以上的功率时、Vrms 计算与正弦波形不同。  因为削波不再是正弦波。  我们使用 Audio Precision 测量 rms 电压和功率、以生成我们的数据表规格。  所引用的规格为40W、THD 为10%、这是一个削波。  使用24V 电源时、我看到在最大电压为22V 时、压降为2V。 使用数据表中的图16、1%的 THD 功率刚好处于削波状态、22Vdc 的功率为27W。  您略高于此值。  10%时、您应该得到大约34W 的功率、但最大电压仍为22Vdc。  根据经验、将1% THD 乘以1.25即可获得10% THD 额定功率。