This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:BCK 频率

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992418/pcm3060-bck-frequency

部件号:PCM3060

大家好、

PCM3060的数据表说明 bck 必须为64 fs 或48 fs。

客户希望将 PCM3060用作 AKM 的替代产品、并最初将32 FS 用作 BCK。

他们不想更改频率。

当选择16位、MSB 优先、右对齐时、它们是否可以使用32fs?

此外、当 FMT 引脚选择24位 MSB 优先、左对齐时、使用32fs bck 是否存在任何问题? 他们认为没有问题、因为 LRCK 上升或下降时都会发生数据锁存。

 无论串行数据是什么、bck 必须是48fs 还是64fs?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    该器件不支持32fs bck。 它们需要更改为48fs 或64fs 才能使用 PCM3060。

    最棒的

    Zak