请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3116D2 我正在设计一个能够生成半正弦波电压的电源、其形状和电压可由微控制器控制。 应用程序是主模块
可生成10ms 的正脉冲、用于为连接模块的电容器充电。 正弦波形限制了电容器的浪涌电流。
在该时间段之后、它应该在另外10ms 内完全不会产生功率、并断开连接。 此时线路用于通信。 功率 在10-100W 范围内。
我想滥用 D 类放大器、例如 tpa3116。 我会用正控制电压驱动它、所以芯片只会产生正电压。
是否可以这样使用芯片?