This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:功率放大器

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991369/tpa3113d2-power-amplifier

器件型号:TPA3113D2

您好!

我对功率限制和 PVCC 轨有一些疑问。

1.我从数据表中检查 PVCC 的电源电压最小值为8V。 PVCC 能否连接5V 电压?

2.我们的扬声器为4Ω Ω/2W (连续)双通道、如何 将 plimit 值设置为2W 输出?

已附上我的放大器原理图供您检查。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-24-AUDIO_2D00_AMPIFIER_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    1、我们无法保证器件在 PVCC 供电电压低于5V 时能够按预期工作。

    更多详细信息可在 TPA3113数据表的第7.3.3节 PLIMIT 中找到、但您需要计算输出信号的峰值电压是否处于您想要设置的限值。  在4Ω μ V/2W 的情况下、峰值电压将为 Vp = 4V。 Plimit 电压是信号峰值电压的1/4 (Vp = 4 x Plimit)。 因此、Plimit 应设置为1V。  

    至于原理图、 我们建议您在 PVCC 引脚处添加一些1nF 和0.1uF 去耦电容器。 如答案2中所述、您需要调整 GVDD 和 Plimit 上的电阻分压器网络、以获得正确的电压值。 原理图中的其他所有内容看起来都很好。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的大力支持。

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    当然! 我们随时为您提供帮助!

    此致、

    Robert Clifton