This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:主机引脚

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992215/pcm2706c-host-pin

器件型号:PCM2706C
主题中讨论的其他器件:PCM2704C

你(们)好

只是想知道主机引脚是否仅为外部 ROM 或其他某些功能提供更多内部 LDO 电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机引脚和 PSEL 引脚专用于选择电源。此选择会影响配置描述符。 在总线供电运行时、VBUS 的最大功耗由主机引脚(PCM2704C/5C 的引脚21、PCM2706C/7C 的引脚3)决定。 为了实现自供电运行、主机引脚必须通过下拉电阻器连接到 USB 总线的 VBUS 以检测连接和断开。 (为了避免过多的挂起电流、下拉电阻器应该是一个高值电阻器。) 表1汇总了电源配置选择选项

    此致、

    AK