This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:热性能

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991439/tpa6139a2-thermal-performance

器件型号:TPA6139A2

大家好、

我的客户正在其原理图中设计 TPS6139A2、并想知道  最坏情况下的热性能。

电源电压为3.3V、在最坏的情况下为最大值 限制输出电流为60mA。 功耗为3.3V*0.06mA*2ch=0.396W。  TSSOP 封装的 RθJA Ω 为130°C/W、因此 Tj=0.396*130+25=76.48°C (室温 25°C)。

请注意、我的理解是否正确。

非常感谢。

陈文森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、  

    您的计算使用输出功率而不是器件中耗散的功率来计算温度。 在此计算中、最好考虑电源电流。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    因为客户处于原理图设计阶段、无法测量器件的电源电流。 当 TPA6139A2在最坏的情况下运行时、在25°C 的室温下是否有任何公式可用于计算 Tj?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、  

    您可以使用数据表中列出的电源电流(25mA)进行估算。 这是在无负载的情况下进行的、因此无论客户将要承载多少负载、都会有一些变化、但这仍然可以粗略地了解器件的温度(使用与上面相同的公式35.725°C)。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    明白了、非常感谢您的支持。

    BR、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、  

    不用客气。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、  

    Justin Beigel