This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 TI 解决方案来替代 ADAU1702

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, TLV320AIC3262, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992204/look-for-ti-solution-to-replace-adau1702

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3268TLV320AIC3262TLV320AIC3254

您好、专家、

您能不能建议使用 TI 解决方案来替换 ADA1702 (SigmaDSP 28-56位音频处理器 、具有两个 ADC 和四个 DAC)

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    在发布此帖子时、我们没有具有4 个输出 DAC 的集成 DSP 编解码器。  尽管如此、仍可以通过两种产品创建解决方案。

    ADAU1702中的 DSP 与一些较新的产品相比并不是那么先进、我相信 TLV320AIC3254或性能更高的 TLV320AIC3262或 TLV320AIC3268将满足音频处理的要求。  上述两种器件都具有立体声(2通道) ADC 和 DAC 路径。   可以在系统中添加一个额外的 DAC (或用于其他 ADC 通道的编解码器)、以使输出#最多为4。