This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:用于数字吉他踏板的外部时钟与内部时钟

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060, PCM4220, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992137/pcm3060-external-vs-internal-clock-for-digital-guitar-pedal

部件号:PCM3060
主题中讨论的其他器件: PCM4220TLV320ADC6140

您好!

我目前正在使用数字吉他踏板。 我使用 STM32F446RC 作为 MCU、使用 PCM3060作为编解码器、但我想使用 TI 产品系列中的 ADC (PCM4220、TLV320ADC6140)和 DAC (PCM5xxx)。 我现在遇到的问题是、了解在可靠性方面、时钟基准的最佳性能。 我应该使用 MCU 内部时钟、还是应该使用外部时钟作为参考?

我尝试将44.1kHz 作为采样频率、但仍然不完全了解、如果我使用外部晶体(25MHz)、那么这会带来错误。 我想更好地理解这个概念。  

如何选择最适合 MCU 和应用的正确外部时钟频率?  

MCU 处理器的频率(180 MHz)有何相关性?  

提前感谢您、  

直流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于性能更高的系统、例如您在列出的器件中构建的系统、我们通常看到客户使用外部晶体来实现所需的低抖动水平、从而实现最佳音频性能。  或者、它们使用的是控制器的外设、该外设仍基于晶体输入以实现良好的低抖动运行。

    许多音频器件仅在主 MCLK (SCLK)输入与产生的 BCLK 和 FS 输出之间具有内部分频器。 因此、MCLK 必须是输出采样率的整数倍才能正常运行。  其他器 件、如 TLV320ADC6140具有内部 PLL 电路、使其能够接受相对于传出 BCLK/FS 信号的 MCLK/BCLK 的非整数倍。  具有内部 PLL 的器件对输入抖动的抵抗力要高一点、因为 PLL 将对其中的一些抖动进行滤波。

    请注意、许多新的音频器件、如 TLV320ADC6140、都可以通过3线音频串行接口(ASI)总线正常运行、并且只需要 BCLK、FSYNC 和数据。