请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCMD3180 您好!
我们的客户计划将 PCMD3180I 用于4x 数字麦克风输入系统。
为了减少从 MIC PCB 到 ADC PCB 的线连接、他们通常希望使用来自 PCMD3180I 的单个 PDMCLK1时钟输出。
我们预计此限制不是此连接中“相位校准”的函数,除了 TDM 的4通道 PDM 输入外,I2S 转换可能正常。
这是正确的假设吗? 还是 PDMCLK1、2、3和4具有不同的时钟计时、并且需要独立地将其馈送到 PDMDIN1、2、3和4?
此致、
Mochizuki