This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:PDMDIIN2、3和4的常见用法 PDMCLK1

Guru**** 2601635 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991130/pcmd3180-common-use-pdmclk1-for-pdmdin2-3-and-4

器件型号:PCMD3180

您好!

我们的客户计划将 PCMD3180用于4x 数字麦克风输入系统。

为了减少从 MIC PCB 到 ADC PCB 的电线连接、他们通常希望对所有 PDMDIN1、2、3和4使用单个 PDMCLK1时钟输出。

我们预计此限制不是此连接中“相位校准”的函数,除了 TDM 的4通道 PDM 输入外,I2S 转换函数可能还不错。

这是正确的假设吗? 还是 PDMCLK1、2、3和4具有不同的时钟时序、需要 独立馈送?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    完全可以使用一个引脚将 PCMDCLK 驱动到每个 mics、只要布线长度不会过长。 每个 GPO 引脚输出相同的 PDM 时钟、但它们有自己的缓冲器、因此  在麦克风非常分散且使用长迹线长度的系统中使用单独的引脚很有用。 相位校准不受共享时钟线的影响、因为输出时钟不会因相位校准而发生偏移。 使用每个通道的内部调制器时钟来完成校准。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

     

    好的、现在我们的客户开始将 PCMD3180放置在系统上。

     

    此致、

    Mochizuki