This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:支持 Windows 10的 HID 和 CID

Guru**** 2549520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991925/tlv320aic3204-hid-and-cid-for-windows-10-support

器件型号:TLV320AIC3204

团队、

我的客户正在使用带有 Intel CPU 的 AIC3204。  BIOS 供应商(Insyde)告诉他们、他们需要一个 HID 和 CID 来正确初始化编解码器。 我们的器件是否已在 Windows 环境中使用、应使用哪种 CID 和 HID?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我们所知、这些器件已用于与 Windows 环境交互或在 Windows 环境中使用的系统。  我们已为该产品系列公开提供 Linux 驱动程序(此处链接)、但任何客户驱动程序均未公开共享、在发布此帖子时、TI 不会为这些产品提供自定义的 Win 驱动程序。  在大多数 Win 系统中、有一个"音频集线器"类型的器件接受传入的 USB、HDAudio 或 Soundwire 输入、然后将这些信号转换为编解码器所需的 I2S 信号。  因此、大多数实际操作系统接口通常与"集线器"器件而非编解码器一起使用。  在发布此帖子时、TI 不会为此功能提供任何音频集线器类型 IC。