请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3007D1 我们使用了 TPa3007d1组件。 我们正确设置了电路。 我们的结果电压为:
VCLAMP:3.2伏
参考电压:4.85伏
Vbypass:2.47 v
VCC:12伏
关机:12伏
Cosc:无电压
ROSC:无电压
这些是我们的结果。 但我们没有看到任何输出电压。 扬声器上没有声音。
请帮帮我们。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis、
感谢您的支持。
https://drive.google.com/file/d/1atf_s8pyFu7YsfzoWO2Thzisb0P5C9vB/view?usp=sharing
您好、Mert、
您能否将原理图发送到我的电子邮件? 我无法打开您的链接。
我的电子邮件是: