请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM9211 我正在尝试从 MPIO_C (I2S)发送 SPDIF TX (MPO0/1)。
但是、没有主时钟。
下面的文章很有帮助。
它是相同的设计、但我有一个问题。
它是否与所有采样频率(44.1K、48K、88.2K、96K)兼容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试从 MPIO_C (I2S)发送 SPDIF TX (MPO0/1)。
但是、没有主时钟。
下面的文章很有帮助。
它是相同的设计、但我有一个问题。
它是否与所有采样频率(44.1K、48K、88.2K、96K)兼容?