This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422EQ1EVM:未接收 PurePathConsole 3下载链接

Guru**** 2813235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990639/tas6422eq1evm-not-receive-purepathconsole-3-download-link

器件型号:TAS6422EQ1EVM

我从 DigiKey 购买了2个 TAS6422EVM。
我真诚地进入了"美国 政府出口审批"表、但我  在一周 左右没有收到您的任何下载电子邮件。

我联系了客户服务中心、但最终回答如下。

您好 Kisu、我们很遗憾地通知您、您的请求被相关部门拒绝、很遗憾我的手与此请求相关、如果他们决定、我将无法再做任何事情。 如果您认为您应该已经获得批准、请在 TI.com 中记录一个新请求、以便我们可以再次发送该请求。 然而,不能保证这项工作会获得批准,因此我现在将着手结束这一案件。 为了提高我的服务质量、如果您能参与一项快速调查、我将不胜感激、调查将在案例关闭后发送给您。 请花一点时间提供有关您的支持体验的真实反馈。 感谢您联系 TI 客户支持、祝您愉快! 此致、Cinderella Quinto Texas Instruments |客户支持中心

 

我想知道是否有任何方法可以使用我购买的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您说它用于军事应用、通常会被拒绝。  您可能错误地说它用于军事应用。  请使用表单重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您留下宝贵的评论。 但我选择了 Civil。 如果我犯了个错误、我在修改数量时提出了几个请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您没有错误地输入民事申请、很难理解为什么拒绝申请。 您输入的公司名称或地址是否可能不正确或与军方有关?

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已授予访问权限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 TI 的电子邮件。 非常感谢你的帮助。