This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:将压电芯片控制在最低0.0000001Hz

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990802/drv2700evm-control-a-piezo-chip-to-a-minimum-of-0-0000001hz

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

大家好、

我们希望您在下面的客户咨询中提供帮助。

我们有一个项目、我们需要将压电芯片控制在最低0.0000001Hz、优先的最低控制为0.00000001Hz。 频率将在100-700Hz 范围内、电路板的输入不会成为问题。 我们需要确保放大器可以提供相同的频率或尽可能靠近输入。

是否可以使用此板执行此操作、或者是否有更好的 DRV2700EVM 替代方案?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    对于该器件、输入和输出频率应相同。 内部电路不会对输入信号的频率内容进行任何移位。   您提到的输入范围似乎在 DRV2700的工作范围内、具体取决于使用的负载(有关更多信息、请参阅数据表中的图9-12)。  

    此致、  

    Justin Beigel