This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PVDD DVDD 要求

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002434/tas5825m-pvdd-dvdd-requirement

器件型号:TAS5825M

您好!

您能否回答下面有关 PVDD/DVDD 的问题?

  • PVDD/DVDD 的交流噪声容差(例如、XXmVpp @ YYMHz)?
  • PVDD/DVDD 上的上升和下降压摆率限制?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatsumi-San、

    1.只要 PVDD 和 DVDD 处于数据表中列出的建议工作电压范围内、我们就不具有交流噪声容差。 此外、这些交流噪声主要由器件附近连接的去耦电容器来处理。

    限制速率为100V/us。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    1.我知道 PVDD 和 DVDD 上没有纹波限制、建议范围内的大纹波(如10V+/-5Vpp)也没有问题、但这可能会使 THD 更糟、对吗?

    2、它真的是100V/us、而不是100mV/us 吗?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatsumi-San、

    PSRR 评估 PVDD/DVDD 大纹波下的音频性能。

    2、是的、它是100V/us。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、明白了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我的客户真的需要"推荐压摆率"、而不是最大压摆率。 您能否为 PVDD/DVDD 建议合理的压摆率? 典型值是可以的。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    这里没有典型值。 电源电压的压摆率取决于电源本身。 只要不超过我们的最大值、就会对我们的器件起作用。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、明白了。

    关于启动序列、DVDD 和 PVDD 之间存在0ms 延迟、但 DVDD 首先会上升。 这是否意味着 DVDD 应始终在 PVDD 之前斜升? 否则、PVDD 可能会在 DVDD 之前斜升?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    否、 不需要 DVDD 和 PVDD 序列。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!