Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0066
您好、社区
我对语音 识别系统非常陌生。
我想构建一个具有圆形 MIC 接口阵列的应用、以便通过 Raspberry PI 开发板进行语音识别。
您能不能帮助我了解适合我的微控制器或开发板?
此致、
Shiv Patil。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tom Hendrick,您好!
是的、我正在寻找一个完整的解决方案。
请帮我了解 有关语音 识别系统的更多信息。
这是我目前必须提供的最好的产品: www.ti.com/tool/TIDEP0066
大家好、 Tom Hendrick
我想进一步了解、TIDEP0066支持 多个音频输入。 即4个或8个麦克风的阵列。
正如我在原理图中看到的、只有一个音频输入。
Shiv、
除了 Tom 的建议之外、下面是 系统的另一个组合:
请注意、Raspberry Pi 处理器不支持 TDM 输出或由使用多个通道的 ADC 创建的多个 I2S 通道。 因此、使用中间处理器(C5517 DSP)对多个通道进行接收和预处理。
此致、
佩德罗
@PedroGelabert &@Tom Hendrick、
我想进一步了解、
请使用上述解决方案支持 Amazon Alexa & Google Assistance Integrations? 如果是、TI 是否为其提供软件解决方案?
2. C5517 DSP SDK 对用户开放供修改和配置使用? 示例 添加自定义关键字或配置 C5517。
3. TI 是否维护了语音处理库? 更新频率如何? 我们正在寻找长期支持、TI 是否会为我们提供?
4.是否有任何具有内部 DSP 和音频处理功能的单芯片解决方案?