This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:模拟麦克风端口输入所需的最小信号电平

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005234/tlv320aic3110-minimum-signal-level-required-at-the-input-of-analog-microphone-port

器件型号:TLV320AIC3110

大家好、

我们的客户想知道  模拟麦克风输入端口输入/ ADC 输入端所需的最小信号电平(考虑到0dB 的前置放大器增益)。 他需要评估此设备是否支持他的麦克风。

 麦克风灵敏度约为-47dB (1Pa)、麦克风的输入 SPL = 60dBA。

他计划使用 TLV320AIC3110连接他的麦克风、并需要检查在所述应用中使用 TLV320AIC3110的可行性。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您当然希望使用 ADC 的满量程、即2Vpp。 也就是说、对于麦克风应用、有一个集成 PGA、允许用户增加59.5dB 的增益。 就峰峰值水平而言、我建议最小值约为2.02mVpp。  

    这是假设一个恒定电平、我知道麦克风通常不用于发送恒定音调。 根据所拾音的不同、可能会有较低或较高的音量。 较高的电平会成为一个问题、因为它们会被放大、并且可能会导致一些削波。 因此、需要谨慎操作、以确保在麦克风具有高增益的高峰值时不会出现削波。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回答。 我们收到了客户的进一步询问、如下所示。  

    我仍对您的回复有几个疑问。

    1.我无法将2Vpp 定作为数据表中的满量程电压、因此计算时采用了3.3V 作为基准电压。 (请参阅附件)

    2.你是如何获得2.02mVpp 值的?

    此外、您能否浏览所附文件并在文件上放点光?

    e2e.ti.com/.../Mic-interface-with-TLV320AIC3110.pdf 

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    2.02mVpp 更是理想的最小输入电平。 我之所以得到这个数字只是因为输入端适用的最大增益为59.5dB 或~944V/V、您希望尽可能使用输入信号。 考虑到增益误差、您需要输入~2mVpp。

    (满量程输入)/944V/V

    这显然不是理想情况下使用各种麦克风、但如果麦克风输出电平为~89uV、则 ADC 将看到的最大电平为84mVp 或168mVpp (944 * 89uV)。 这是一个相对较低的级别、可能需要在到达编解码器之前进行某种放大。   

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢计算拆分。 这对我来说现在更有意义。  

    但是、我仍然无法在数据表中找到该数字(2Vpp)。 您能否提供参考资料、因为这将帮助我了解数据表中的哪些位置可用于我将来的计算?

    此外、我应该如何将 ADC 分辨率和 SNR 纳入计算中? 因为在计算中引入 SNR 会在一定程度上修改数字。

    另一个查询。 由于器件可检测到的最小信号为2mVpp、而来自麦克风的信号几乎为168mVpp、为什么需要在麦克风和编解码器输入之间进行额外放大?

    谢谢。

    苛刻的 Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、

    我认为我的目的可能有一些误解 ADC 可检测到的最小信号实际上将是 LSB。 您在发送的.PDF 中使用的计算似乎是正确的。  

    我想我要尝试的是、您通常希望尽可能多地利用 ADC。 这意味着使用满量程输入。 否则、您只是浪费位。 话虽如此、~2mVpp 是所需的最小值、因为您只能对 PGA 应用59.5dB 的增益。 但是、这并不意味着2mVpp 是绝对最小输入电平。  

    可在电气特性表中找到2Vpp 满量程输入技术规格。 它的规格为.707Vrms、但与2Vpp 相同。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 的澄清。 我仍有一些疑问、相同的问题作为 DOCX 文件附加。

    请您就此分享您的想法吗?

    e2e.ti.com/.../EM-ES-TI-Query.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    我在文档中添加了红色的注释。  

    e2e.ti.com/.../EM-ES-TI-Query_5F00_6_5F00_10.docx

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    我看到了更新的文档。 我找到了我想要的所有答案。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    苛刻的 Trivedi