This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203IRGER

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002391/tlv320dac3203-tlv320dac3203irger

器件型号:TLV320DAC3203

各位专家、您好!

我们在 Foxconn 测试工厂将这些测试结果发送出去进行可焊性测试。  

D/C 202004  LOot:0121343CLO 5件- 2失败

D/C 202005  批次:0114088CLO 5件-1失败  

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TEST-REPORT-_2D00_-TLV320DAC3203IRGER-DC2005-.pdf

/cfsomponents-multipleuploadfilemanager/c00d5514_2D00_06e0_2D00_4d9a_2D00_8bcd_2D00_c1592773be71-484227-complete/TEST-REPORT-_2D00_-TLV320DAC3203IRGER-DC2004.pdf

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TLV320DAC3203IRGER-_2D00_-DC2004.JPG

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TLV320DAC3203IRGER-_2D00_-DC2005-_2D00_-0114088CL0.JPG

随附测试报告。 如果结果或测试程序有任何异常、请告知。

我们可以安全地使用吗?

感谢您的快速回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、您是否听说过您的团队? 你可以给我一个更新吗?  
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin n 团队、这件事是否仍在研究之中?  

    请更新。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 根据我的理解、我们进行了可焊性测试、以减少因连接不良而需要对电路板进行返工的机会。 我们没有看到任何其他有关此器件连接不良问题的报告、因此我们不怀疑您必须提供的批次代码也有问题。 继续使用这些部件应该是安全的。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin。 我们将执行另一轮可焊性测试。 也将共享更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们期待您的更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我现在要关闭此主题、因为自上次通信以来已经有一段时间了。 如果您有其他问题、请发表评论或开始新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、FYI。
    客户告知其他测试设施广州 CEPREI 的可焊性测试失败。 他们正在处理 RMA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢此次更新、这是否需要应用方面的进一步支持?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有。 他们将与您的销售/客户团队保持一致。