This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:正在寻找编解码器。 请推荐任何合适的器件

Guru**** 2556620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC34, TPA0253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004518/tlv320aic3110-looking-for-codec-please-suggest-any-suitable-part

器件型号:TLV320AIC3110
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104TLV320AIC34TPA0253

你(们)好

 

我们正在寻找具有2个耳机驱动器+ 1个 MIC 输入的编解码器

 

您是否有此类解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharva、

    我们的大多数立体声编解码器都具有左右两侧的耳机驱动器和麦克风输入。 您还需要其他要求吗? 我可以推荐 TLV320AIC3104。 这是一个具有各种 MIC/线路输入、2个耳机驱动器和2个线路输出驱动器的通用立体声编解码器。  


    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron、

    很抱歉、反馈延迟。

    我们正在寻找具有以下规格集的解决方案

    -2个耳机(2个左/ 2个右)驱动器。

    -来自上述两个耳机的2个麦克风输入。

    理想情况下、我们需要来自 DAC 输出的 SPDIF 格式的 MIC 数据、我可以通过 HDMI 电缆将其作为音频返回通道。

    但找不到这样的 DAC。 因此、我最终可以稳定 I2S 数据输出、这将使其传输到我的 MCU、而 MCU 则完成其余工作。

    我仍然不确定如何将 TLV320AIC3104用于上述应用。

    我确实看到2个 MIC 输入通道。 1个耳机驱动器。 1个扬声器输出(我希望我可以将其转换为耳机驱动)

    您能在这方面帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharva、

    我认为这里的最佳选择是使用 TLV320AIC34。 它具有两个内部编解码器块、我认为它将满足您对多个 MIC 输入和两个立体声耳机输出的要求。 请查看并告诉我该器件是否看起来是合适的器件。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 的建议。 但我发现  TLV320AIC34芯片在我的应用中具有超性能。  

    因此、我决定坚持 使用 TLV320AIC3104。

    现在、关于此芯片、我有后续问题。

     

    用户 1:-  

      通过一个立体声插孔使用的 HPLOC/HPRCOM /HPLOT/HPROUT/ MICBIAS / MIC2L/ MIC2R 完善了耳机+麦克风驱动。

     用户2:-

    LEFT_LOP /LEFT_LOM 连接到 TPA0253 TI 1W 驱动器、为左右耳机提供单声道音频。 在这种情况下、不使用此耳机的 MIC。

    您是否可以检查配置并告诉我这是否可以正常工作?

    我在设计中首次使用编解码器、非常感谢您的建议

    谢谢

    AT能量 收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    这看起来是可行的! 我 在这里添加了一个不在耳机检测上的应用。 您可能不需要使用耳机检测、但文档中使用的配置可能很有用。  

    对于 TPA0253、它看起来会起作用! 只需确保满足线路输出的最小负载阻抗(10kohm)。  

    此致、

    Aaron Estrada