This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:IC 即使无负载也会升温

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD, TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005149/tas5806md-ic-heats-up-even-without-load

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件: TAS5806M

我的设计可以播放音频、如果 PVCC 保持在5-8V 之间、一切都可以正常工作。 高于该电压时、即使没有连接扬声器、PCB 也会发热、因此我的电路中的某个元件必须消耗过多电流。 在7伏时、在进行标识时电流约为0.12安。 我怀疑是 IC、但我不确定。 我的扬声器具有大约3.5欧姆的直流电阻。 根据数据表、应该可以毫无问题地施加大约16V 的电压。 我在哪里犯了错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    通常、对于调试热问题、需要考虑散热焊盘、过孔、接地层、铜厚度和 PVDD 电压。 只看一下您的布局、我想您在散热焊盘下方可能有过多过孔、这不允许通过铜接地覆铜实现散热的简单路径。 此外、您的电路板有多少层。 我建议查看 EVM 以获取布局指南。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。 没错。 似乎我在那里使用过孔太多。 现在、我可以用一些焊料将其关闭。 但我要说,我 有一种强烈的感觉,就是问题必须是别的地方。 由于空闲电流变高、PVDD 上施加的电压越高。 例如、在7伏时、电流为0.12安培、在12V 时、电流约为0.22安培。 我无法想象、该 IC 在闲置时消耗如此多的电流、同时输出上没有负载。
    因此、无论是使用 TAS5806MD 而不是 TAS5806M (因为我在互联网上找不到 TAS5806M)、还是我的原理图中包含一些错误。  
    我 期待收到您的建议。  

    此致、

    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    今天是美国的公共假日、因此 Luis 的回复将被延迟。  在他回来之前、您是否可以分享原理图。  此外、我们还需要了解:

    1. PVCC 是否仅提供给 TAS5806?

    2.仅为 PVCC 电流的0.12A。 只需确保0.12数字不包括 DVDD 电流和其他电流。

    2.您是否使用 PPC GUI 配置它?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好迪伦

    1) 1)提供 PVDD 和 DVDD 列表
    2)是、0、12A 仅为 PVCC
    3) 3)否、我通过 STM32对其进行了配置

    我确实发现了误差:R1-R4 电阻器消耗的电流过高、去色电阻器会达到目的、但不会降低总体性能。