This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:播放特定音频片段时的音频伪影

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003519/tas5825m-audio-artifacts-when-playing-specific-audio-clip

器件型号:TAS5825M

您好!

我们在播放特定的音频剪辑时遇到问题。

根据级别、在低音鼓衰减的不同时间位置可以听到类似的扑动噪声
我的假设是、会发生与电平相关的转换、从而产生该噪声。

我们可以通过更改内部增益结构来消除这种情况:
DAC 增益范围为0dB 至15dB
以及0dB 至-15dB 的模拟增益
但这将限制我们的余量、并在更高阶时过早引入失真。

在将数据发送到类别 d 之前、在我们的代码中的软件中设置卷
从我们的软件导出时、低音鼓的数字输出在任何音量级别都没有类似这样的伪影。

我们完整的 d 类设置如下所示。
更改其中的任何一个、如前面所述、预期增益不会产生任何影响。

我们如何消除这种噪声?

发生这种情况时、我有一份机密记录、请联系我以访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

          1.此问题能否在 TAS5825M EVM 中重现?

          2.我在问题中看不到视频、您能再发送一次吗?

        

    BRS  

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有尝试过这种方法。 不幸的是、它需要复杂的设置才能实现。

    2.我可以用私人邮件发送它。

    谢谢、Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

          很遗憾、由于公司网页过滤器、我无法打开链接。  

          必须在我们的 EVM 中复制它、以便我可以在我的侧复制并找出根本原因。 设置不会很复杂、如果您手头有 EVM、只需下载 GUI 文件即可

           

    BRS  

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将看到我们是否有时间在 EVM 上重现此问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

         让我们通过邮件离线讨论并关闭此问题。    

    Leon