This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:具有 DSP 模式的 CC2560输入

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2560, TLV320ADC3101, SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003535/src4190-q1-input-to-cc2560-with-dsp-mode

器件型号:SRC4190-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2560TLV320ADC3101SRC4190

大家好、团队、

我的客户正在将来自 TLV320ADC3101的信号输入到 CC2560、TLV320ADC3101的数据表中规定了"DSP 模式"。

是否可以使用具有"DSP 模式"的类似输入方法从 SRC4190IDBRQ1输入到 CC2560?

谢谢、

Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oinaga-San、

    'SP Mode'基本上是 TDM 模式、其中帧同步为一个 BCLK 宽。  以菊花链方式使用部件时、SRC4190具有 TDM 模式、但我不知道该模式在总线上只有一个器件时是否以相同的方式工作。  使用 I2S 模式可能会更好、因为 CC2560和 SRC4190都支持此模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hendrick San、

    >在以菊花链方式使用部件时,SRC4190具有 TDM 模式,但我不知道在总线上只有一个设备时该模式的工作方式是否相同。

    您对此有什么回答吗?

    客户想知道 SRC4190是否可以处理"DSP 模式"="TDM 模式、其中帧同步为一个 BCLK 宽。"
    如果可以、需要执行哪些步骤?

    此致、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oinaga-San、

    请查看 SRC4190数据表的第8.2.2.3节。  SRC4190上的 TDM 模式与 TLV320ADC3101上的'SP Mode'具有不同的可配置级别。  TDM 模式具有 固定的64位帧、左/右通道数据固定为32位、左对齐、MSB 低于 FS、数据在下降时钟边沿有效。  您能否确认 CC2560能够适应此格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、

    感谢您的回答。

    CC2560可接受具有 L/R 16位的 TDM。

    从数据表的表3中可以看出、将输出端口数据格式设置为"TDM with 16 bits"是可以的(OFMT1=1、OFMT0=0、OLL1=1、OWL0=1)。 这是正确的、还是 L/R 32位仅可用于 TDM 模式(如您所述)?

    此外、很抱歉询问基本问题、但我们如何找到将这些 OFMT/ OWL 值设置为 SRC4190的说明? 它是否在数据表中?

    此致、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    您是否按照我的要求查看了第8.2.2.3节?  OFMT 和 OWL 是 SRC4190 (引脚16至19)上的物理引脚、硬件配置为0或1 -请参阅数据表的第3页。