This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:Android 环境中的信号丢失

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, PCM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003947/pcm2902c-signal-lost-in-android-environment

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件: PCM2902

我对 PCM2902C 有疑问。

我们尝试使用 PCM2902C IC 输入两个模拟信号来接收立体声信号。

在 PC 窗口10环境中将设计的电路插入 USB 时、会正确记录两个信号。

但是、对于平板电脑器件(Glaxy Tab 6、Android)、即使提供了两个输入信号、也只输出一个信号。

必须有一种方法来解决这一问题。

您是否必须通过调整接口来调整控制输出的替代设置、以便平板电脑也输出两个信号?

也许您知道如何使用替代设置?

请提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    遗憾的是、我不熟悉 Windows 或 Android 环境。 您是否知道 Android 系统所需的音频格式? 这是否与器件正在发送的内容匹配?


    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不确定数据的格式是什么。 在 Windows 中、麦克风被识别为 USB 音频编解码器并被录制、Android 也识别同样的音频编解码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我们团队中没有任何 Android 系统专家、但只要设备配置为相同的格式、我就不会有任何问题。 客户是否能够在发送音频数据时探测任何输入以确保数据正在发送?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 PCM2902C 的另一个问题

    我们将 PCM2902上的模拟输入作为 R 和 L 的立体声输入

    混合两个信号的信号作为输出输出。

    现在、应用了一个代码来通过检测 USB 输入的通道来分离这两个信号。 对于商用立体声麦克风、可将其识别为两个通道并将信号分离为两个通道。
    对于 PCM2902、在发送输出时是否有设置通道或分离两个信号的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我不确定我是否理解这个问题。 DAC 将同时输出左通道和右通道。  

    此致、
    Aaron Estrada