This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:挂起电流能力

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005206/pcm2704c-suspend-current-capability

器件型号:PCM2704C
主题中讨论的其他器件:PCM2706C

你好

当 USB 未处于挂起模式时:

关于引脚#27 SSPND:在最坏的情况下(如温度),它可以提供的最大电流是多少?  

引脚#7 Vdd 的问题相同

感谢您的支持

最好的 rgds  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    为了澄清一下、您询问的是引脚#27 VCCL 和引脚#7 VDD? 我们可以检查我们是否在整个温度范围内获得此信息。 由于 美国周末度假、请期待您的回复延迟。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlynne

    我询问的是 SPND、而不是 VCCL。

    我理解周末度假。

    谢谢

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想了解一下 HID 输入。

    数据表似乎对此没有太多了解。

    具体而言、我想知道输入阻抗以及是否有任何低通滤波器来避免检测 HID 输入上的杂散变化。

    非常感谢

    Joao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlynne

    我已从数据表中确认以下内容:  

    “但是任何其它有效组件都不能将 VCCP、VCCL、VCCR 或 VDD 用作电源。”

    结论:我无法使用 VDD、因此我不需要 VDD 输出电流!

    很抱歉我没有早点这么做。

    Rgds

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们明天将在美国度假后了解这一点。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    抱歉、我最初是在查看 PCM2706C/7C 的引脚分配、其中引脚#27是 VCCL。 对于 SSPND 、任何引脚(电源除外)的绝对最大输入电流为±10mA。 该值随温度变化而变化。  

    Paul 应该能够为您提供有关 HID 输入的更多信息。 我进行了一些初步搜索、但他是这些器件的专家。 他明天将回到办公室。 很抱歉耽误你的时间。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlynne

    谢谢你。

     我猜、如果您说±μ A、那么我可以得出最大输出电流=最大输入电流= 10mA 的结论。

    Rgds

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    我的理解是、HID 输入具有内部去抖功能、可防止将额外的毛刺解释为双动作。  我认为您对最大输出电流有正确的了解。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你