This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4861:热性能信息

Guru**** 2646605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003701/tpa4861-thermal-information

器件型号:TPA4861

您好!

我们的客户正在寻找 TPA4861D 的热性能信息。

热阻 Theta JA、Theta JB 和 Theta JC

您能帮助我们提供这些信息吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrik、

    我已申请该器件的热模型、但未找到之前的记录。
    您可以随时了解进度。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrik、

    返回以提供热模型:

    θ JA 101.2
    Theta JC、顶部 47.7.
    Theta JB 47.2.
    PSI JT 5.1.
    磅/平方英寸 JB 46.2.
    Theta JC、底部 不适用

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器