This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:硬件模式下无输出

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004955/pcm5242-no-output-in-hardware-mode

器件型号:PCM5242

大家好、我正在寻找一个解决我的问题的方法、就是使用 PCM5242 DAC 的 DAC 板。 我在硬件模式下不会获得任何音频输出。 此处添加了原理图和示波器输出、供您参考。 如果您能在这方面为我提供一些故障排除选项、我们将不胜感激。

谢谢、

Aayush Aneja

e2e.ti.com/.../Schematic-and-scope_5F00_outs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    您是否在外部应用1.8V 电压? 由于 DVDD 连接到3.3伏、LDOO 引脚将在内部驱动、XSMT 应连接到3.3V。  

    SCK 是否来自与 LRCK/BCK 相同的源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有从外部施加1.8V 电压。 我要 将 XSMT 连接到3.3V。

    SCK 来自 PCB 上的 XT1 (24.576MHz 时钟振荡器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCK 输入时钟是否也是 LRCK 和 BCK 的参考时钟? 如果不是、则可能会导致同步问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、在前面的一篇文章中、您提到 SCK 应该与使用4线 I2S 的硬件模式下的表32相匹配。 SCK 为24.576MHz、与表32匹配。 因此、我认为它是 LRCK 和 BCK 的参考时钟。 我已随原始问题附上原理图和示波器输出。 如果有任何问题、请告诉我。

    我正在从 Raspberry Pi 获取 LRCK、BCK 和 DIN。  

    如果存在同步问题、您是否建议我尝试3线 I2S 来检查它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    今天是美国的假日。 如果可能、您可以尝试使用三线制 I2S 并告知我们您的结果。 我们将在明天或星期三返回时查看我们的团队。  

    谢谢、

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    更确切地说、您有来自 Raspberry Pi 的 LRCK/BCK/DIN、但您的 SCK 输入来自一些板载振荡器? SCK 是否也从 RPI 路由? 否则、它们可能不会同步。  我建议您将 SCK 输入接地并尝试在3线制模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、不、它不会路由到 RPI。

    我也尝试了3线制、也不起作用。

    为了进行双次检查、我切割了使用 PCM5242将其硬接线的 Hiberry 板(商用)上的轨道。 当我将它配置为硬件模式时、这个可以正常工作。 但 我的定制设计电路板没有。 是因为我没有将 DVDD 和 AVDD 分开吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、我使用万用表检查了引脚9处的电压读数是否为-1.5V、我认为这是问题所在。 它应该 为-3.3V。 您是否有任何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该检查以下几点:您应该在 LDOO 引脚上添加一个100nF 电容器、以确保1.8V 电压有效。  您还应将 XSMT 连接至3.3V、而不是1.8V。  您的 SCK 输入与 LRCK/BCK 异步、这将导致时钟误差。  我建议您移除 SCK 并在3线模式下使用器件。

    您应该确认 BCK 是连续的且规律的(器件在3线制模式下不支持门控 BCK)。

    谢谢、

    Paul