This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:PCM1860音频 ADC 多路复用器的输入问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860, PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004860/pcm1860-problem-on-the-inputs-of-the-multiplexers-of-the-pcm1860-audio-adc

器件型号:PCM1860
主题中讨论的其他器件: PCM1861

大家好、

我们的客户注意到 PCM1860中的一些异常行为 、如下所述。  

在差分模式下使用 ADC PCM1860时遇到问题。
请参阅数据表9.3.3节(第29页)"输入多路复用器(PCM1860和 PCM1861)"的表1、它是 MD6 = H、MD5 = H 和 MD2 = H 时的模式
通常、在 DSP 中、左通道上有 Diff (VIN3P/VIN3M)、右通道上有 Diff (VIN4P/VIN4M)。 但信号交换到达:DIFF (VIN3P/VIN3M)位于右侧通道、而 Diff (VIN4P/VIN4M)位于左侧通道。
我们还在 MD6 = H、MD5 = H 和 MD2 = L 时使用该模式。在该模式下、右侧通道上只有一个输入、VIN2P 和 VIN2M 也是如此、它到达 DSP 中的右侧通道。
我们已经检查了到达 ADC 输入端的每个信号、并且根据数据表、所有信号都处于正确的位置。
我们已经了解了输入是如何处理的、我发现了一些奇怪的东西:参考第9.2节"功能方框图"中的图23、输入由两个多路复用器处理、一个用于左侧输入、一个用于右侧输入。 对于第一个多路复用器、所有信号都用于左侧输入。 除 VIN4P 和 VIN4M 之外的所有其他产品。 我们在第二个多路复用器上观察到同样的情况:所有信号均用于正确的通道、预期为 VIN3P 和 VIN3M。
因此、我认为 VIN3P/M 和 VIN4P/M 在为输入命名时进行了交换。 将它们换回似乎是非常合乎逻辑的、因为这意味着左通道的差分输入是奇数(VIN1P/M 和 VIN3P/M)、而右侧通道的差分输入是偶数(VIN2P/M 和 VIN4P/M)。
因此、修复非常简单:交换 VIN3P/M 和 VIN4P/M 的名称、因此多路复用器输入将为:

第一个多路复用器:
- VINL1/VIN1P
- VINL2/VIN1M
- VINL3/VIN3P
- VINL4/VIN3M

第二个多路复用器:
- VINR1/VIN2P
- VINR2/VIN2M
- VINR3/VIN4P
- VINR4/VIN4M

正交编号:SLAS831D
部件号:PCM1860

您能否确认是否正确?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我不知道硬件控制器件的引脚约定有什么问题。 是否确定您没有将配置的协议反相 LRCK、因为这将导致通道在数字输出中交换位置。 我同意、尽管第9.3.3节中的表1似乎与图23所示的通道布线不匹配、因此让我在 EVM 上仔细检查这一点。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我们尝试反转 LRCK 来解决问题。 当反相时、左侧信号和右侧信号正确到达 DSP、其中 MD6 = H、MD5 = H、MD2 = L。但是、我们还在 MD6 = H、MD5 = H、MD2 = H 时使用 ADC、 我们在右侧输入端发送信号以获得 Diff (VIN4P/VIN4M)/12dB。 在这种配置下、信号到达左通道上的 DSP、这是正常现象、具有反相的 LRCK。

    因此、反相 LRCK 似乎无法解决问题、因为我们只交换反相模式、正常模式。

    此致、

    莱昂纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leonard、

    施加到 VIN4P/VINL3和 VIN4M/VINL4且 MD6 = MD5= MD2 = H 的差分信号预计会出现在左通道上、因为它们属于左侧 ADC。 同样、VIN3引脚应出现在正确的通道上、因为它们属于正确的 ADC 路径。 在 EVM 和数据表图中仔细检查了这一点之后、这正是它的布局方式。 虽然让 VIN4作为左通道和 VIN3作为右通道有点奇怪、但我可以确认文档或 EVM 上没有任何问题。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我们还观察到在 VIN4P/VINL3和 VIN4M/VINL4上施加的信号(MD6 = MD5 = MD2 = H)到达左侧通道。 因此、该信号出现在表中的左侧通道是合乎逻辑的。 但它显示在右侧通道上。 我们是否无法获得正确的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leonard、

    你是对的、我忘了仔细检查表格! 该表看起来不正确、因此应交换差分对。

    最棒的

    Zak